结果:找到"网线 水晶头 网络连接",相关内容1000条
  • 中国星坤创新驱动国产以太网连接器发展
  • 中国星坤推出的RJ45以太网连接器在市场上引起了广泛关注。这款连接器以其卓越的产品性能和快速的反应速度、创新能力,为用户带来了全新的连接体验。星坤以太网连接器在性能方面表现出色。它采用了先进的技术,能够实现高速的数据传输,保证网络连接的稳定性和可靠性。无论是在企业数据中心、工业自动化场景还是家庭网络环境中,都能提供快速而稳定的连接。其反应速度也是该产品的一大亮点。当市场对以太网连接器有新的需求时,星坤能够迅速做出调整和改进。他们紧跟行业发展趋势,及时推出满足用户需求的新产品。这种快速的市场反应能力使其在竞争激烈的市场中脱颖而出。创新能力是星坤以太网连接器的核心竞争力之一。研发团队不断努力,致...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 以太 发帖人:电子小助手 发帖时间:2024-03-14 09:54:00
  • 中国星坤网络连接器:国产优势,连接未来
  • 在当今数字化时代,网络连接器扮演着至关重要的角色。中国星坤推出的网络连接器以其国产产品优势,在市场上脱颖而出。在价格方面,星坤网络连接器具有明显优势。作为国产产品,它避免了进口产品可能存在的高额关税和运输成本,能够以更具竞争力的价格提供给工程师。这使得更多的客户能够使用到高质量连接器,同时也降低了整个网络建设的成本。国产的星坤网络连接器在技术和质量上也毫不逊色。星坤拥有先进的生产工艺和严格的质量控制体系,确保产品的稳定性和可靠性。其连接器采用高品质的材料制造,具有良好的导电性和耐用性,能够满足各种严苛环境下的使用需求。此外,星坤网络连接器还具备良好的兼容性。它可以与各种网络设备和系统进行无缝...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:电子小助手 发帖时间:2024-03-13 15:32:00
  • 网线水晶头里的8p2c、8p4c等里面的p和c是什么意思?一般有哪些种类?
  • 水晶头里常见的6p2c、8p2c等,P主要是代表金属(针)脚,C代表的是实际接触多少根线。具体类型包括:6p2c水晶头(6×2)、8p2c水晶头(8×2)、8p4c水晶头(8×4)、8p6c水晶头(8×6)、10p10c水晶头(10×10)、6p4cRJ11水晶头(6×4)、6p6cRJ12水晶头(6×6)、8p8cRJ45水晶头(8×8)、8p8cRJ45水晶头(8×8,自锁)、6p6cMMJ水晶头(6×6)。样式以及对应的插座可以放大下面这张图:一、水晶头的分类水晶头的种类很多,我们这里主要介绍常见的3种:屏蔽式水晶头,RJ45(8x8),单排RJ45水晶头是一种只能沿固定方向插入并自动...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-11-08 17:16:00
  • PCB直接画转成网络线
  • EDA在没有画SCH的情况下,只是画了PCB怎么把用L画的走线转成网络连线?能自动生成网络吗?这个问题以前解决了,但是电脑换系统后去下载最新的没有1.9版本呢,也没有为导线自动生成网络选项
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCB线 发帖人:悠悠购物筐 发帖时间:2022-10-27 10:36:00
  • PCB直接画转成网络线
  • EDA在没有画SCH的情况下,只是画了PCB怎么把用L画的走线转成网络连线?能自动生成网络吗?
  • 所属专栏: Layout布线 标签: PCB线 发帖人:悠悠购物筐 发帖时间:2022-10-24 17:02:00
  • 自动布线失败网络连接丢失
  • 专业版,自动布线卡了,退出以后PCB连接网络全部丢失了,DRC检查全部是管脚没有连接,从新更新PCB显示无变化还是没有网络连接,这是怎么回事啊,不会要删除PCB从新来吧。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 自动布线失败 丢失 发帖人:chenglong 发帖时间:2021-12-24 19:48:00
  • PCB存在未连接网络怎么定位哪些元件没连接
  • 第一次用EDA画图,出现个问题:如图所示GND网络连接不完整,底下列出所有GND网络相关的元件,但是没有指出哪些元件的管脚没有连接,有没有方法看出来?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 未 发帖人:Linda 发帖时间:2020-10-26 17:50:00
  • 关系网络线显示建议
  • 当我想知道这个Q5元件的一个IO和它连接的元件IO网络,除了选中这个元件外,还要点着元件来移动,才会显示出加亮的网络线,非常不方便,希望能是点中元件/或者单独一个IO后,网络连接线能直接加亮显示,不用再移动元件中才有加亮显示,点中元件加亮显示后,保持加亮显示,除非执行了其他选择,以方便再图中查看查找操作.
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 线 发帖人:邪恶会会 发帖时间:2020-08-22 20:26:00
  • 引脚链接问题
  • VIN网络标签未与任何管脚连接,请问怎么解决
  • 所属专栏: 模块答疑 标签: 该未与任何管脚 发帖人:风急天高猿啸哀 发帖时间:2020-04-12 11:30:00
  • 如何快速定位未连接的网络?
  • 如题,我如何快速定位未未连接的网络啊,我检查好几遍了,就是检查不出来,还是一直提示有地方未连接,DRC给的检查范围太广,不能定向出未连接的地方(这点不如Altium啊,后期会改进的吧),大家有什么好办法吗?飞线也勾选出来了,也看不到飞线!谢谢!
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 未定位 发帖人:Raytheon 发帖时间:2019-12-13 11:27:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: